结果:找到"语音模块 语音识别模块 ",相关内容951条
- 用语音控制晾衣,智能生活从晾衣架开始
- 一、晾衣架的新革命:语音识别技术的应用 语音识别晾衣架,顾名思义,就是通过语音识别技术来控制晾衣架升降和衣物晾晒的智能家居产品。与传统的晾衣架相比,语音识别晾衣架具有以下优点: 方便快捷:用户只需对晾衣架发出指令,如“上升”、“下降”、“烘干”等,晾衣架便会自动完成操作,无需手动干预。 节省时间:晾衣架的自动化操作,避免了传统晾衣架需要用户一个个手动操作的麻烦,大大节省了用户的时间。 智能化管理:语音识别晾衣架还具有定时烘干、衣物重量感知等功能,让你的衣物始终保持干净整洁。 二、语音识别晾衣架的应用场景 家庭生活:只需一句话,晾衣架自动降低到眼前,轻松完成晾衣、消毒等功能。 公...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音控制模组|单片机语音控制|语音识别模块|语音识别模组|语音识别方案 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-07 18:03:00
- 离线语音识别及控制是怎样的技术?
- 引言: 随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。 一、什么是离线语音识别 离线语音识别是指在设备本地进行语音信号的识别和转换,而无需依赖互联网连接或云端服务。具体来说,离线语音识别是借助本地的语音识别引擎和算法,在设备上对用户的语音输入进行处理和解析,将语音信号转化为文本或语义结果。 与传统的云端语音识别相比,离线语音识别的工作原理是将语音识别技术算法和模型部署在用户的设备上,通过设备内部的处理能力进行语音信号的分析和识别,而不需要将语音数据上传至云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,语音识别,语音控制,语音模块,离线语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-24 17:49:00
- 思必驰:离线语音识别芯片简介
- 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 语音识别 语音模块 语音控制 智能语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
- 酒店客房管家语音识别芯片方案NRK2201语音模块智能家居
- 酒店房间的体验感决定了住户对酒店的直接感受,它不仅是简单休憩的地方,而是心灵停泊的港湾。因此酒店房间的体验、舒适度会影响客户对酒店满意度,从而影响到酒店的入住率,也会影响到酒店实际营收。而智慧酒店能够让客人体验到高科技带来的便利和舒适,更可有效地提高酒店运营效率、降低能耗以及人力成本,已成为酒店业重要趋势之一。智慧酒店客控面板方案设计需求:1、客控面部系统主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对客房灯具以及其他家电设备的控制。二是必须保护住户的安全隐私不被泄露。2、灯具与家电控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能家居语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-28 11:57:00
- NRK3301语音识别模块在头盔上的应用方案
- 据统计,我国电动自行车年销量超过3000万辆,电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆,并且仍在快速增长。电动车已经成为城市日常出行的主要交通工具之一,庞大的用户体量也给交通治理带来了不小的难度,不佩戴头盔造成二次人身伤害的事件屡屡发生,枯燥、重复的中长距离骑行也促使骑行者发生超速、逆行、骑行看手机等行为,进而增加交通事故的产生。头盔是交通事故中保护电动车车主安全的最后一道屏障。为了增加骑行用户的安全保护,改善骑行用户的出行体验,让用户从被动使用头盔到主动佩戴头盔,头盔厂家与九芯电子合作,推出了语音智能头盔,它具备首家骑行专用的智能语音交互系统以及头部姿态识别能力,解决了骑行时智能产品的交互可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-19 13:51:00
- 智能茶吧机语音模块选型
- 茶吧机是一款集烧水壶、养生壶、即热饮水机、桶装饮水机、调奶器、煮茶器、泡茶壶、上水壶等于一体的新型多功能生活电器。随着人们生活水平的提高,都追求舒适的体验感,特别是对操控性的要求越来越高。目前带功能的茶吧机产品的控制方式有以下几类:按键控制:传统控制方式,每次要走到茶吧机边才行,操作麻烦;遥控控制:采用红外遥控或者蓝牙遥控,方便远距离控制,但遥控器容易丢,放置也麻烦。且遥控器上按键较少,当茶吧机功能多的时候无法用单次按键控制全部的功能,组合按键不符合人们使用习惯;手机APP控制:每次控制需要打开手机APP,需要联网,同时需配网,操作繁琐;智能音箱控制:通过如天猫精灵等智能音箱直接控制,相对方...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-06 17:45:00
- 市面上常用的语音识别模块有哪些组件?
- 语音识别模块又被称为语音识别系统,通俗点说具有识别功能的语音芯片组块,它广泛应用于各行各业,高品质经久耐用的语音模块在赋予电子产品智能化的同时最大限度的为人们提供方便的服务。那么,市面上常用的语音识别模块包含哪些组件?!今天一起和九芯电子小编了解一下。1、功放模块为了能够听到更好的语音我们需要功放模块的帮助,语音模块除了可以收集各种各样的语音外还需要通过功放来让大众所听到,这样才能够很好将语音功放出来让人们听到,其中的功放模块也是非常重要的一部分,有了它才能够让模块更加完整组成一个接收与播放都灵活自如的语音模块。2、控制器语音模块作为便利我们生活一项新兴事物,它其中比不可少多种控制器与传输器...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别模块 语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-26 18:04:00
- 语音模块在智能语音台灯上的应用方案
- 台灯是我们比较常用的一种照明用品,传统的台灯都是手动控制的,通过手动按按键去进行操控台灯,而如今,科技水平不断地提升,人们的生活水平也得到提升,台灯从传统的手动按钮操控,“进化”到了如今的语音控制,这让人们享受到了更多的智能化生活。把语音控制和传统台灯结合之后,便是智能语音台灯,这一类台灯搭载了语音模块,语音模块赋予了台灯语音交互的功能,让我们可以通过语音来控制台灯,直接可以跟台灯“讲话”,用语言来控制灯光的开关、亮度、色温等操作。而一般的智能语音台灯搭载的都是离线语音模块,顾名思义,就是不需要联网、不需要App,直接就可以台灯产品进行对话操控,不受网络的影响,更加的便捷。而且在添加了语音控...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-18 15:00:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- VT100语音识别模块(本地语音,无需联网)
- VT100语音识别模块--无需二次开发--无需更改原有的电路板设计,直接集成--可以用最快的速度让你的产品出货,无需漫长的开发等待这款语音识别模块,需要开发人员自备咪头和喇叭,不做赠送。本款模块可以根据功能需求定制,可提供技术支持。
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 语音识别,离线语音,语音识别模块 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 16:46:00
返回